製品の品質ほど重要なものはありません。今日の世界では、品質の管理とコンプライアンスの最新情報の維持がより複雑になるにつれて、コストを削減し、透明性を高めるための取り組みにより、高品質レベルを維持することが困難になっています。
手動プロセスや自社開発のシステムが不十分な場合、Plex 品質管理システム(QMS)を使用すると、品質管理から当て推量を排除し、生産オペレーションのエラーを防ぐことができます。Plex QMSを導入すれば、メーカーは品質の視認性を高め、リアルタイムのデータキャプチャが可能になり、再現可能性、予測可能性、およびコンプライアンスの管理ができるようになります。
Plex QMSは、業界および製品の要件に適合したリアルタイムの正確な品質コンテンツにより、品質のデジタル管理を可能にします。そして会社の業績も大幅に向上します。