調査レポート
2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版
消費者向けパッケージ商品(CPG)業界が、リスク低減、将来計画の改善、人員の潜在能力の最大化のために、いかにして新興テクノロジを活用しているかをご覧ください。
調査レポート
2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版
消費者向けパッケージ商品(CPG)業界が、リスク低減、将来計画の改善、人員の潜在能力の最大化のために、いかにして新興テクノロジを活用しているかをご覧ください。
FactoryTalk® CPGSuite®は、消費者向けパッケージ商品業界向けに特別に設計され、マルチサイト、企業運用向けに大規模に実証されたMESソリューションです。大量生産を行なうお客様向けに構築された複雑かつ高度に自動化されたプロセスを運用するお客様は、CPGSuiteが、複数の場所で生産工程の視認性を向上させ、品質、安全、コンプライアンス、市場投入までの速度を改善できるようにする方法をご覧ください。
品質管理を改善する
エラーの低減により、一貫性の向上と廃棄物の削減につながります
適合を簡素化する
製品の複雑さが増しても、規制を容易に遵守し、トレーサビリティで製品リコールを実施できます
産出量を最大化し、利益率を向上させる
すべてのプロセスでコストを削減し、エラーを減らして迅速なターンオーバーを実現できます
市場の変化に迅速に適応する
効率性、速度、アジリティ(俊敏性)の向上により、市場への参入が早まり、製品導入までの時間を短縮できます
消費者向けパッケージ商品の製造メーカは、コストの上昇や需要の不確実性から規格や規制の変化まで、さまざまな課題に直面しています。FactoryTalk® CPGSuite®は、複雑で可用性の高いプラント向けに設計された拡張性のある価値ベースの機能で支援します。その仕組みと詳細については、このビデオをご覧ください。
最新のMESソリューションは、企業の幅広いニーズに対応するように設計されています。FactoryTalk® CPGSuite®は、拡張性の高い価値ベースのアプリケーションプログラムを提供し、次のように製造メーカを支援します。
当社は、データを手作業で収集して入力する手順を省くことができ、またその結果、追跡が改善しました。ロックウェル・オートメーションは、最高レベルの品質を実現すると同時に、当社の効率向上をサポートしてくれました。」
— 大手ベビーフードメーカ、最高情報責任者
「私たちは手動プロセスに依存していません。実際に、ほぼすべての配合、レシピを改良し、各バッチの目標仕様範囲を一貫して達成できるようになりました。」
- 食品製造メーカ、カスタマリレーション担当副社長
消費者向けパッケージ商品および食品&飲料製造に関しては、品質が極めて重要です。製造メーカは、プロセスが食品安全、規制、およびトレーサビリティの要件に準拠していることを確認するために、できる限りのことを行なう必要があります。これらのいずれかの領域で基準を満たさない場合、高額なリコールプロセスが発生する可能性があります。
FactoryTalk® CPGSuite®は、ビジネスと製造の間のギャップを埋めて、その結果、大規模な製造と同時にトレーサビリティと品質、およびプロセスの実施に自信をもたらします。