Le macchine ad alte prestazioni dipendono da un feedback del movimento preciso e affidabile per funzionare al massimo delle loro potenzialità. Questi encoder possono completare i sistemi di controllo assi con opzioni ricche di caratteristiche che velocizzano l’integrazione, migliorano la sicurezza e aumentano la flessibilità. L’efficienza e la durata sono importanti, e i nostri encoder assoluti permettono di utilizzare le macchine in tutta tranquillità.
Decodifica degli encoder
Nell’episodio 5 di ROK Talk, Rob ha invitato Linxi Gao a tornare in podcast per parlare di come scegliere un encoder. Linxi parla delle variabili da tenere in considerazione, da dove iniziare, quali informazioni raccogliere e molto altro ancora.